This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:通过 bqStudio 设置问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909734/bq27220-setup-questions-through-bqstudio

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

  在这里需要您的帮助以获得有关 bqstuido 应用程序问题的建议或意见:

  1.无法 充电电压和温度 ,将出现红色警告字(读取写入的数据失败比较)。   

  2.找不到 bqstudio 中的 GPC 打包程序

 遵循我们询问并由客户检查的项目。

   *只有此项目不能更改吗? 但其他器件可以正常工作、例如温度低/温度高。

    --> 也无法更改安全栏中的温度

   *现在实际的电池电压是多少?

    -->检查了两个电池部件:38V/3.3V

   *建议您在设置期间关闭自动刷新功能。

    -->关闭自动刷新,结果相同

   *检查并确保设置为取消密封

    -->从上面的项目(SEC1,SEC0:10)中,它是解开的。

 请参阅随附的文件以了解包含*。gg 文件的详细信息。

e2e.ti.com/.../BQ27220-bqStudio-application-question-05292020-A-AL.pptx

此致、

艾伯特·李。