This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:AC 线路压降导致的异常行为

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908639/ucc28070-about-abnormal-behavior-by-ac-line-voltage-drops

器件型号:UCC28070

大家好、

 

我们的客户正在评估他们的电路板。

如果出现高输出电流、FET 将停止。

因此、他们会调查此原因。

 

[调查内容]

如果出现高输出电流、交流输入电压将由其电路板上交流线路的电阻分量下降。

并且、当 VINAC 被交流输入电压下降到大约1.0V (1级阈值)时、FET 被停止(他们猜 UCC28070栅极驱动器被停止)。

 

 

我们有三个问题。

 

--------

[第1季度]

如果交流输入电压极低(或意外)、UCC28070是否异常运行?

(例如,“栅极驱动器被停止”、“VCC UVLO 工作”等)

 

[第2季度]

如果 VINAC 引脚电压极低(或意外)、UCC28070是否异常运行(栅极驱动器停止等)?

我知道 QVFF 电平的变化不会产生问题。

但是、如果您有其他疑虑、请告知我们吗?

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/898849?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=About%20QVFF%20levels(circuit)

 

[第3季度]

如果交流输入电压极低(或意外)、UCC28070是否会影响 VCC 引脚?

(例如,“电流从 AC 线路(或其它)流入 VCC 引脚”等)

 

我们评估了 UCC28070EVM。

然后、我让输入交流电压线路通过添加不必要的电阻特意降序。

因此、直流电源停止。

我们猜“电流从 AC 线(或其他)流入 VCC 引脚”。

如果您有任何答案、请告诉我们吗?

 


 

 

--------

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    VINAC 是 UCC28070乘法器块的一个输入、您可以从数据表的方框图中看到它  

    乘法器的输出电流可通过以下公式得出:

    当 VINAC 降至0.7V 以下时、栅极驱动器关闭。

    这是乘法器的正常行为、它在 VINAC 的每个周期发生。

    为了获得良好的功率因数、此时应关闭栅极驱动。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

     

    感谢您的快速回复。

    我 μs“Zerocrosings 被定义为 VVINAC 下降到0.7V 以下至少50 μ s,通常情况下。” 数据表中。

    μs、如果 VVINAC 降至0.7V 以下至少50 μ s、通常情况下、栅极驱动器会关闭。

    我的理解是否正确?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

    是的。 没错。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您提供的信息和友好的支持。

    此致、

    隐藏