This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160:纹波电流

Guru**** 2513035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958724/tps61160-ripple-current

器件型号:TPS61160

大家好、

请参阅 数据表中用于6个白色 LED 的8.2.3锂离子驱动器。 输入电压为3V 至5V。 电感为10uH。 IO=20mA。 Vo = 19V。

根据下图中的计算结果,电感器的纹波电流为0.33A,大于2*0.13A。 因此、在这种情况下、电路在 DCM 模式下工作。

不过、图中的输入电流。 26是连续的。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    对于实际应用、存在寄生电感和从电源到器件输入的电阻、与 Cin 结合使用时、输入电流被过滤。 为了进一步验证结果、我进行了仿真。 第一个是没有 寄生电感和电阻、第二个是 具有寄生电感和电阻。