This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:CHG 和 LD 引脚保护

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908262/bq77915-protection-for-chg-and-ld-pin

器件型号:BQ77915

您好!

根据应用信息、建议将一个 PMOS FET 与 CHG 引脚串联。 这里、为什么使用 PMOS FET 而不是 NMOS FET。 使用 PMOS FET 的任何特定原因。

此致、

Shivani Ghorpade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    本应用手册的第10页和第11页更详细地讨论了此电路: https://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf 。 这适用于不同的器件、但使用相同的保护电路。 它应该是 PMOS FET、应用手册介绍了不同的运行阶段以及电路将如何响应。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在完成指定的应用手册之后、我仍然不清楚为什么使用 PMOS、而不是 NMOS。 请简要介绍此用法及其在 bq77915电路中的特定应用。

    此致、

    Shivani Ghorpade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    您能否解释一下您使用 NMOS 的原因、以便我了解混淆点?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的理解、我们在这里使用 FET 来保护 CHG 引脚免受低于其绝对最大额定值的电压的影响。 通过在电路中进行一些修改、可以使用任何 MOSFET 来提供这种保护。

    但是、TI 之所以推荐 PMOS FET 必须有一些具体原因、这正是我想知道的。 我还认为、由于 PMOS FET 可以通过 对其栅极施加低电压来导通、因此使用它们的原因可能在于它们。 只是想证实这一推理。

    此致、

    Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    是的、PMOS 允许使用 BAT-作为栅极基准。 当 CHG 引脚变为低电平(关闭 CHG FET)时、PMOS FET 也将关闭。

    Matt