This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:电流感测测量问题

Guru**** 2543670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956241/bq25713-current-sense-measurement-issue

器件型号:BQ25713

您好!

我们使用 BQ25713RSNR 为4节电池组开发了一款充电器。在800kHz 开关频率下、充电电流最大为2A。
系统设置:
输入:12V 输出:16.4V 充电电流:2Amath。
当使用 BQ Studio 测试硬件时、输入电流测量似乎具有非线性偏移。 附件中提供了读数表。
分流电阻器为10mohms、器件型号为 WSLP1206R0100FEA
RC 滤波器为4.99欧姆 PN:CR0402AJW-472GAS 和33pf PN:GRM1555C1H330FA01D
分流电阻器通过开尔文连接放置在靠近 IC 的位置。

请查看设计
附件
1)原理图 pdf
2)布局 pdf 顶层

3) PCB 布局的屏幕截图、以显示分流电阻器的位置

通道:

e2e.ti.com/.../BQ25713_5F00_sch.pdf

顶部铜层 PDF:

e2e.ti.com/.../BQ25713_5F00_Cu_5F00_layer.pdf

测试读数:

e2e.ti.com/.../readings.pdf

PCB 布局屏幕截图:

突出显示了电流路径和感测路径:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishor、

      您如何测量 reading.pdf 中的两列? 您是否也使用 ADC 来测量输入电流? 很难在没有任何标记的情况下查看顶层。 您可以发送带有标记的顶层吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

    感谢您的回复、我们将测量来自电流表(第1列)的电流、并将其与通过 ADC (第2列)读取的 BQ25713内部 ADC 进行比较。

    另外、请通过 markings.e2e.ti.com/.../8053.Charger.pdf 查找顶层的附件

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishor、

      您能否移除电流表? 仪表的内部阻抗会影响充电曲线。  您能否在环路中没有仪表的情况下检查结果?  相反、您可以使用分流电阻器并测量其上的电压差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

    校正:充电器输出端有电流表。 从电源读数(电源提供的电流)监测输入电流(第1列) 、第2列是 BQ25713 IC ADC 读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishor、

     无论如何、这会影响基于输出阻抗的占空比。 拆下万用表并重新测试。