This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713 VSYS 异常

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909817/bq25713-bq25713-vsys-abnormal

器件型号:BQ25713

你(们)好

采用 BQ25713为单节电池充电的客户设计。  现在、电池电压4.06V,VSYS 为3.9V。

随附的原理图供您参考。 e2e.ti.com/.../3630.BQ25713-Charge-Circuit.pdf

直流电源为6.8V/5A

当 VSYS 电流小于2A 且电池用于电源时、插入直流电源、VSYS 不会断电。

当 VSYS 负载电流大于2.3A 且电池用于电源时、插入 DC 电源、VSYS 将断电、导致系统关闭。

测量 BATFET 的控制信号 BATDRV_N 和降压高 MOS 管的驱动信号 HIDUV1。 当连接直流电源时、BATDRV_N 会在 HIDUV1 4.7ms 之前输出高电平脉冲、导致 VSYS 在此期间没有以前的电源、因此它似乎出现电源故障。

BATFET(Q19,CSD25402Q3A)参数如下:

直流电源和 HIDRV1的时序如下:

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否也可以测量 VSYS 电压? 如何添加更多的 SYS 电容器?  

    请发送波形以通过电子邮件查看。