This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:最小和最大谐振频率限制

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958101/ucc256404-min-and-max-resonant-frequency-limitation

器件型号:UCC256404

您好!

我们的客户询问 UCC256404/403是否具有最小和最大谐振频率限制。 当我签 入数据表时、我找不到。 如果 UCC256404/403有最小、最大谐振频率、请向他建议、并告知他如何编程。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    UCC256404在启动期间支持高达1MHz 的开关频率、我们通常建议将谐振频率保持在300kHz 及以下。 根据允许的最大导通时间、该器件可支持低至31.25kHz 的开关频率。 只要31.25kHz 的最小频率数符合电源规格、就不限制最小谐振频率。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。  我能否确保 UCC256404内置频率限制功能。  如果它没有内置、您还能告诉我、如果谐振频率停止工作、UCC256404是如何工作的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    UCC256404没有频率限制功能、但我们之前做的是将一个电阻器连接到 GND、以便始终从 FB 引脚灌入一些电流、从而限制最大 FBreplica 值并间接限制最小开关频率。

    UCC256404还具有 ZCS 保护功能、可避免在电容区域中运行。 控制器能够检测到这一点、然后斜升频率以防止电容区域。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。

    我知道 UCC256404具有 ZCS 限制谐振频率的限制、可应用于低频区域。 一个虚拟负载限制了更高的侧谐振频率。

    如果我的理解不正确、请更正。

    此致、