This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3450:相位切断调光问题

Guru**** 2504925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909855/lm3450-phase-cut-dimming-question

器件型号:LM3450

您好!

我有一位客户希望将此器件用于各种高达277VAC 的低中功率 PSU。

他们想要确认是否可以在具有120V 相位切断调光选项的通用电源产品中使用该器件而不进行相位切断调光?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、可以完成。  由于 EMI 滤波器和阻尼器以及与120 VAC 相位调光兼容、这将会更加困难。

    它们在高电压下需要什么功率因数?

    此致、