This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:乘法器滤波器

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906818/ucc28051-multiplier-filter

器件型号:UCC28051

你好

    在查看UCC28051的date sheet资料时,文中说,乘法器输入加的滤波器转折频率建议大于最小开关频率。是不是我翻译的错误?我认为滤波器转折频率应该小于最小开关频率,也就是滤掉所有开关频率。μ A

     1 μ A:如果翻译正确,那意思是让滤波器不要滤掉最小开关频率么?

     2:如果翻译不正确,那能否帮我翻译一下,是什么意思?μ A

    在查看 UCC28051的数据表时、文本显示、建议将添加到乘法器输入中的滤波器的转角频率大于最小开关频率。 这是我的转换错误吗? 我认为滤波器转角频率应小于最小开关频率、即滤除所有开关频率。
         1:如果转换正确、这是否意味着滤波器不应滤除最小开关频率?
          2:如果翻译不正确、您能为我翻译吗? 这意味着什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、您会将极点频率滤波器设置为比  输入尝试看到的频率更高的频率。   在乘法器输入引脚的情况 下、我将低通滤波器设置为整流线路频率的10倍。  您只会尝试滤除噪声。

    因此、如果您的线路为50Hz、则整流线路频率为100Hz。  您可以将低频极点设置为1kHz、而不 希望滤除100Hz 线路。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike  

      非常感谢。

       您的意思是、文本中的"开关频率"是整流线路频率、而不是驱动器的开关频率。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。