This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:LM5170内部电流环路

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958579/lm5170-lm5170-inner-current-loop

器件型号:LM5170

请参考方程式编号 LM5170数据表的第24部分。 我正在尝试了解用方程式表示的小信号模型。 我还看到了 Garrett Roecker 的相关演讲"training.ti.com/average-current-mode-control-bidirectional-dcdc-systems" 和 文档"https://training.ti.com/sites/default/files/docs/Average_Current_Mode_Control_of_Bi_Directional_DCDC_Systems.pdf "  

但是、我无法推导出数据表的方程24。

能不能让任何人帮助我理解并推导出方程式。

此致、

Siddheswar Sen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddheswar、

    该设备和型号的专家目前不在办公室。 很抱歉、下周之前、您的问题需要得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddheswar、

    公式24是对内部控制环路的简化、假设输出电压上没有纹波。 这有助于简化手工计算的公式。 对于输入端有电池、输出端有电池的系统、这是一个准确的公式。 这是因为电池具有大电容、可抵御电压变化。

    在培训中、对于可能具有较小输出电容的系统或希望更深入地了解控制环路方程的工程师、会考虑阻抗。 这是一种更通用的平均电流模式控制建模方法。

    我希望这有助于在数据表中解释该公式。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett