This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:LLC 谐振

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909687/ucc256301-llc-resonant

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC28780

如何使用 UUC256301将 LLC 从恒定电流切换为恒定电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC256301使用一种形式的恒流模式控制。  它称为混合迟滞模式控制。  这使得环路补偿更容易。

    恒定电流 控制 通常 是指转换器以峰值运行、与输出电压不匹配。  这在电池充电器中最常用。

    因此、当转换器未在其峰值电流限制下运行时 、这将是一种恒压模式控制形式。  

    从 LLC 为电池充电时、通常 由 LLC 的电流调节器处理。   

    在 功率小于250W 的低功耗应用中、您可以使用有源钳位反激式转换器(UCC28780   )、该转换器设计为在恒定电流和恒定电压下工作。  以下链接将为您提供 UCC28780产品页面、您可以在其中找到在  恒定电流/恒定电压下使用 ACF 的数据表、设计工具和参考设计。  该 器件 还可实现 ZVS 、从而实现高效率。  

    此致、