This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:最大频率 MC33063ADR

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958806/mc33063a-maximum-frequency-mc33063adr

部件号:MC33063A

大家好、

为我们的客户确认:

客户对引脚6、7和接地引脚2、4、5施加电源(5V)、引脚3和接地之间连接一个1nF 电容器。
在引脚3上,它们的频率为52kHz (在数据表中,1nF 时的最大频率为42kHz)。 1nF 时的52kHz 频率对于该 IC 是否正常?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您提出问题并在设计中考虑 MC33063A。

    数据表中指定的最大值介于34kHz 和42kHz 之间。 客户如何测量频率? 您可以发布波形吗?

    此外、请随时通过电子邮件联系我。

    谢谢、

    Garrett