This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:使用外部 PWM 信号查询。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958841/tps55340-inquiries-using-external-pwm-signal

器件型号:TPS55340

你(们)好  

有关以下链接指导的内容、我有进一步的询问

我的客户希望将 Vout 10.6v 更改为16.6v。

决定 R1、R2、R3的因素是什么? 如果您有公式、 请分享。

然后、是否需要 Rs? 请说明 Rs 的用途。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 TPS55340。

    对于 TPS55340、不需要电阻器 RS。 其他值将取决于用于更改输出电压的信号范围。 用于更改输出电压的最小值和最大值是多少?

    谢谢、

    Garrett