This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410

Guru**** 1959305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907012/lm3410-lm3410

器件型号:LM3410

尊敬的团队:

我 在设计中使用 LM3410XMF/NOPB 器件作为 LCD 背光的电源。

所需的输出电压为 Vout = 22.4V、Iout = 80mA。

但是当我打开电源时、我观察到输出端的电压为4.98V、我是否可以获得一些解决此问题的建议。

我随附原理图 pdf 供您参考。  

此致、

Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayashree、您好!

    升压转换器将通过 D24将输入馈入输出、因此即使不进行开关、也会在存在输入电压时产生输出电压。

    您是否了解过 SW 节点 fb 节点?

    请注意、如果没有过压保护、器件将在开路负载或负载使 SW 节点超过最大绝对电压26.5V 时受损。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    您能不能建议电路中出现任何错误、因为电路的设计目的是在输出端获得22.4V 的电压。

    指导我解决此问题。

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayashree、您好!

    我看不到原理图有什么问题。  我不知道您对 DIM 所做的工作以及电感器等组件是否适合该设计。  如果未连接限制输出电压的负载、很可能会损坏器件。  它必须具有电流路径、否则它将升压、直到 MOSFET 雪崩。

    您是否查看过 SW 节点、fb 节点和其他引脚以查看其是否正在尝试运行?

    如果您有 LED 负载、则可以尝试通过它运行80mA、并测量它两端的电压、以确保它不会过高。  您还可以尝试使用电压较低的 LED 堆栈、使其也能正常运行、尽管它必须高于输入电压、因为这是一个升压转换器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉耽误你的回答。

    DIM 通过10K 电阻器连接到 VCC_3V3、也通过0E 电阻器连接到处理器。  

    如果一切正常、那么我将从处理器向 DIM 引脚提供 PWM 信号、以控制 LCD 的亮度。

    我在其他引脚上测量了电压、并观察到 SW 节点= 4.98V、FB 节点= 189.7mV、VIN = 4.98V、DIM 引脚= 3.3V、GND 引脚= 0V。  

    您提到的要点是在 LED_k 和 LED_A 之间连接 LED 并测量电压、您是说吗?  

    我随附了设计此电路所需的详细要求。 如果我错过了 something.e2e.ti.com/.../LCD-Backlight-circuit.docx、请快速查看并告知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayashree、您好!

    如果 IC 正常且 FB 节点为189.7mV、则稳压范围将为稳压范围。  R91上是否有189.7mV?  如果是、则必须有电流流流过它、并且很可能是连接到它的负载。  还要检查 R91是否实际为4.87欧姆、而不是4.87欧姆。

    您知道 LM3410是否正常?

    您是否已验证 D24安装正确、R92为零欧姆、并且在电路板上、LED 连接正确?

    您是否已从外部为 LED 通电、以查看其上的电压是多少?  是的、测量从阳极到阴极。

    可以在 LM3410通电之前应用 DIM 吗?

    该电路相当简单、仅在一切处于工作范围内时工作。

    此致、

x 出现错误。请重试或与管理员联系。