This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16403Q5A:询问有关 N-MOSFET 的设计建议

Guru**** 2380640 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16403Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908907/csd16403q5a-asking-for-the-design-recommendation-on-n-mosfet

器件型号:CSD16403Q5A

大家好、

客户正在设计 N-MOSFET

请提供建议吗?

 

毛规格:

RDS (on)< 5m Ω

VDS:12V

IDS > 10A

尺寸< 2*2mm2

功率耗散> 0.5W

 

 

CSD16403Q5A 是否满足此要求? 还有更好的解决方案吗?

CSD16403Q5A 

https://www.ti.com/lit/gpn/csd16403q5a

 

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的查询。 我将通过定期电子邮件与您联系、讨论此请求并获取有关该应用的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我将结束此主题、因为我们将通过定期电子邮件对此进行讨论。