This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 26V-42V 输入、5V 6A 输出建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM76005, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958611/26v-42v-input-5v-6a-output-recommendation

主题中讨论的其他器件:LM25145LM76005LM76003

您好!  

我的客户需要26V-42V 输入、5V 2.6A 输出的 DCDC 建议、 但他们  的产品中需要两个。因此、他们想知道是否可以使用一个器件来支持以下两个通道要求、请推荐一个器件并建议是否可以使用、如下所示、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    其中一个选项是 额定电压为42V 的最大输入电压 LM25145降压控制器。 但是、您可能希望使用转换器来实现更小/更易于设计的解决方案、例如 LM (Q) 61460是一款36V/6A 同步降压转换器、Vin 绝对最大值为42V。 如果需要更多的输入电压余量、还应考虑 LM76005 60V/5A 转换器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    谢谢。 是的、客户希望使用转换器。 您是否有60V 6A 转换器建议。 5A 接近于其正常输出。  此外、您认为单芯片解决方案更好、还是双芯片解决方案(5V3.5A 更安全、如 LM76003)?  从经济高效、简单和安全的角度来看、您会如何推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    没有60V/6A 转换 器、但如果每个输出为2.6A (假设负载可以一起提供)、5A 转换器应该可以正常工作。 如果环境温度特别高、则两个 LM76003也可以工作。  

    此致、

    Tim