This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:TL7660

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955557/tl7660-tl7660

器件型号:TL7660

在后续问题上、我尝试使用 TL7660的正 PWM 直流输入获得-0.25VDC 至-0.75VDC 的负输出电压。 这似乎不起作用。 如果我连接一个电池、输出将转换为负电压、而不会出现任何问题。 TL7660是否不接受 PWM 输入?

谢谢

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:

    很抱歉我没有得到你的点。 您能更详细、更清晰地描述一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速响应 Minqiu。 我使用的是使用微控制器的 PWM 生成的+0.5V 输出。 我将这个+0.5Vdc 输入到 TL7660中以获得-0.5VDC。 这不奏效。 如何使用正 PWM 输入获得负输出。

    感谢你的帮助。

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:

    对于 TL7660、电压过低。 它仅支持1.5V-10V 的 Vcc。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问您的系统模块是什么? 为什么需要如此低的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然-它用于 FSR 的反相输入。 请参阅随附的。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../Inverted-FSR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:

    我建议您生成较大的值、如3V、然后使用电阻网对其进行分压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!