This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63805:电感器开关产生的 VIN 噪声

Guru**** 2846320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955452/tps63805-noise-on-vin-from-inductor-switching

器件型号:TPS63805

您好!

我们使用 的 TPS63805YFFR 在输入端具有一个22uF 电容器和一个0.47uH 电感器。

当电感器切换时、会导致 VIN 电容器上产生噪声。

是噪声的示波器捕获。

为了避免这种噪声、我们应该添加建议的电容器值吗?

e2e.ti.com/.../TPS63805_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 VIN 处添加一个与22uF 并联的100nF 电容、这并没有降低噪声。
    我还尝试在 VIN 处添加一个额外的10uF 电容、这不会降低噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keyur:

    如何测试信号? 确保探头和探头的凸起与位置小。

    您只能尝试测量 Vin、不能测量任何其他信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keyur:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!