This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:MFI 过流保护要求

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543, TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958390/tps2557-mfi-overcurrent-protection-requirements

器件型号:TPS2557
主题中讨论的其他器件:TPS2543

多年来、我们在连接到 Apple iOS 设备的多种产品中使用了 TPS2557和 TPS2543。 最近、Apple 更改了其过流要求、现在我们难以通过 MFI 过流测试。  

我们已阅读应用手册 SLVAEQ2–2020年4月“如何通过 MFI 过流保护…”。

虽然我们可以使用应用手册中的方法1通过使用 TPS2557的当前产品的 MFi 测试,但我们认为这不是一个好的长期解决方案,因为它需要将过流限制提高到所需的水平以上。 此外、为了将该方法用于 TPS2543、必须将电流限制设置为高于最大建议持续电流(2.5A)。

我们是否可以在 TPS2557和/或 TPS2543上使用方法2“并联 RC 和 Rlimit 以延迟电流限制响应”?

-是否有同类器件可满足 MFI 过流要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Miller、

    我们期望谁能接管多边金融机构的支持,明天就会作出答复。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 TPS2557、您无法使用方法2。

    对于 TPS2543、我不确定。

    您可以创建一个名为 TPS2543的新线程。

    我认为相关人员会帮助回答这个问题。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。