This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:未使用通道的端子处理

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958842/lm5143-q1-terminal-handling-for-unused-channel

器件型号:LM5143-Q1

您好、应用团队、

 

您能告诉我 LM5143-Q1未使用通道的终端处理情况吗?

我的客户正在研究使用同一 IC (LM5143-Q1)配置多路输出稳压器。

在这种情况下、会出现未使用 LM5143-Q1的另一个通道的情况。

因此、他们想知道建议对未使用通道的端子进行的处理。

 

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Someno-San、

    只需将控制器设置为双通道运行并使栅极驱动器保持开路即可。 尽管不是必需的、但您可以将 SW2、COMP2、VOUT2和 CS2连接 到 GND、以便明确定义它们的电压。

    此致、

    Tim