This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:输出信号帮助

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1901, UC1825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906759/uc1825-help-with-output-signal

器件型号:UC1825
主题中讨论的其他器件:UC1901

您好、先生、

我目前正在设计在传统电压模式下使用 UC1901 (隔离式反馈发生器 IC)和 UC1825 (PWM 发生器 IC)的正向转换器。 UC1825配置如下所示、其中 PGND=电源 GND 或主 GND、INV 是由 UC1901生成的反馈信号、由1:1变压器隔离、后跟包络电路、TRG 将连接到 MOSFET 的栅极端子。 此仿真在 Capture CIS 或 PSpice.out A 和 OUT B 上完成、对于此配置、二者均保持低电平、即不会生成脉冲。 我找不到问题所在、我需要帮助。 请尽快告诉我哪里出错了。 仿真生成的引脚信号波形如下所示、

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh、

    这看起来控制器远远超过其内部关断阈值。 引脚9 ILIM/SD 的绝对最大电压为6V、因此将其连接到变压器的 AUX 并不是一个很好的主意。 通常、您可以将此引脚与可提供5V 恒定电压的 Vref 引脚连接、并使用电阻分压器将引脚9上的电压设置为低于数据表中提到的1.4V 关断阈值。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonal、

    感谢您的关注。 目前我根本不想使用关断功能、因此我已将其连接到 PGND。 它可以工作、但无论我将什么连接到引脚 RT 和 CT 以获得振荡器频率、它仅以1MHz 频率运行。 我在 RT、CT 和 Clock 引脚处有"警告(ORNET-1018)连接至未建模引脚"。

    再次感谢!

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh、

    这对我来说听起来很奇怪、随附的是我的 UC1825的 TINA 仿真、请用您自己的电路原理图进行交叉检查。 我注意到您正在尝试在电压模式下运行该控制器、因此我也尝试复制该位。 在 reported.e2e.ti.com/.../SLUM653.TSC 上、我没有看到 RT、CT 引脚存在问题

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonal、

    我是初学者、不知道 TII-TI。 我将进行检查。 我使用的是 TINA TI Spice 模型 SLUM654。 它显示了我喜欢这种情况  

    振荡器仅在1MHz 频率下工作。 您可以检查 RT 和 CT 是否未设置该频率。

    谢谢。 我将尽快检查 TII-TI