This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:输出电压变化时的稳定性

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005, LM61460-Q1, LM61460EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909048/lm76005-stability-with-varying-output-voltage

器件型号:LM76005
主题中讨论的其他器件: LM61460-Q1LM61460EVM

您好!

如果我想将 LM76005用作输出电压范围为5V-20V 的可变输出降压、是否存在稳定性问题? 对于这样的应用、建议使用多大尺寸的电感器? 或者、如果这不起作用、是否可以推荐其他器件?

输入电压为24V、输出电流为3.25A  

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    器件的稳定性实际上取决于"您如何改变 Vout 电压"?  

    您是否正在为 USB Type C 应用寻找器件?

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    是的、这适用于 USB C。是否有您推荐的器件或方法?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    另请考虑将器件 LM61460-Q1用于您的应用。

    我已经为该器件准备好了 USB Type C 应用解决方案。

    该器件尤其广泛用于该应用领域。

    并且不会出现稳定性问题。

    我希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    感谢您的建议! 在 USB C 应用中、您是否可以与此器件共享参考设计?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    请参阅附件。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    这太棒了、谢谢!

    如果我订购了 LM61460EVM (不是 Q1版本)并执行了类似测试、我会看到相同的结果还是 Q1版本的优势?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    是的、Q 版本和非 Q 版本之间没有功能差异。

    我还回答了您通过电子邮件发送的所有问题。

    希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题帖。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师