请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 您好!
我要求您确认可由 BQ7961x 系列单个 IC 管理的最小通道数。
在数据表(8.3 -建议运行条件)中、我读出它可以测量的最小电压为6节电池、但我不清楚这是否与9V (无 OTP)或更低的电池电压有关。
也许对于特殊应用、我需要管理最小电压为2.5V 的4节电池、因此 BQ79616x 的 VBAT_ MIN 将为10V。
如果我们能够在工作范围内保证 Vbat、但连接到集成器件的电池数小于6、会发生什么情况?
谢谢、
Antonio