This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:可管理的通道数量是否最少?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958698/bq79616-q1-minimum-number-of-channels-that-can-be-managed

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

我要求您确认可由 BQ7961x 系列单个 IC 管理的最小通道数。
在数据表(8.3 -建议运行条件)中、我读出它可以测量的最小电压为6节电池、但我不清楚这是否与9V (无 OTP)或更低的电池电压有关。

也许对于特殊应用、我需要管理最小电压为2.5V 的4节电池、因此 BQ79616x 的 VBAT_ MIN 将为10V。

如果我们能够在工作范围内保证 Vbat、但连接到集成器件的电池数小于6、会发生什么情况?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    BQ7961x 器件仍处于 NDA 状态、因此我们无法在公共论坛上回答有关它们的问题。 我将向您发送电子邮件。

    此致、