This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:是否可以调整 BAT 耗尽下降阈值?

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909230/bq25616-can-bat-depletion-falling-threshold-be-adjusted

器件型号:BQ25616

 我的一位客户正在考虑将 BQ25616用于他们的下一个产品。

 客户有以下问题:

 可以给我答复吗?

 问题1. BQ25616具有"用于关闭 BATFET 的 BAT 耗尽下降阈值"、以避免电池过度放电。

       该阈值是否可以通过球面零件或 外部控制器进行调整?

 问题2. 器  件数据表显示、VBAT_DPL (关闭 BATFET 的 BAT 耗尽下降阈值)的最小和最大电压为2.18V 和2.62V。

       是否有任何方法可以减少这种变化?

  非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    问题1:视情况而定。

    Q2:否

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ning、

     感谢您的回复!

     此致、

     Kazuya。