This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:"Connect"选项卡(TO-263)在哪里?

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958829/lm2679-where-do-i-connect-tab-to-263

器件型号:LM2679

 您好!

我可能会将 LM2679SX-ADJ/NOPB 稳压器用于我的7V 项目。 由于我想使用 TO-263版本、我唯一在数据表中未回答的问题是、我在哪里连接此封装的选项卡? 在数据表中、VSON 封装明显可见、但 TO-263未指定。 是 NC 吗?

此致、
Marin Milovac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凸片必须连接到接地层。

    这提供了到接地层/散热器的电气连接和热连接。

    Webench 可以提供典型的 PCB 布局以及数据表中所示的布局

    谢谢