This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5574:Vin/VSW (瞬态)/Vboot 最小负电压

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958633/lm5574-the-vin-vsw-transient-vboot-min-negative-voltages

器件型号:LM5574

大家好、

我的客户现在正在使用 LM5574。 您能否帮助检查 Vin/VSW (瞬态)/Vboot min 负 电压? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我将与负责的工程师交谈、并向您提供更多信息。

    请注意、由于感恩节假期、回复可能会延迟至下周。

    感谢您的耐心等待、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您提请我们注意这一点、因为数据表中应包含负值。 我们将解决此问题。

    对于最小负电压、 负责的工程师 确认以下最小值:

    VIN 至 GND -0.3V

    VSW 至 GND -1.5V

    Vboot 至 GND -0.3V

    此致、

    Harrison Overrurf