This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3711:存储温度

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3711, TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909574/tps3711-storage-temperature

器件型号:TPS3711
主题中讨论的其他器件: TPS3701

大家好、团队、

我的客户正在使用 TPS3711、 他们的存储温度需要降至-55C。  数据表中规定的存储温度范围似乎为-40C 至+125C。  我们是否有一个具有更宽温度范围的引脚对引脚器件?  如果不是、我们是否有该器件在-55C 时的存储温度数据?

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    您可以将 TPS3701用于存储温度为-65 C 的应用。如果您希望用于 UV、您仍然可以将 INB、OUTB 接地以使其与 P2P 兼容。

    谢谢、
    Abhinav。