This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:使用反馈线路上的200 Ω 电阻器略微调整固定输出 LM2576-5的输出电压

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958798/lm2576-adjusting-the-output-voltage-of-a-fixed-output-lm2576-5-slightly-with-a-200-ohm-resistor-on-feedback-line

器件型号:LM2576

你好!

我有一个使用固定输出 LM2576T-5.0的降压转换器设计。

目前、我在反馈线路中使用200 Ω 电阻器将输出电压稍微上调约0.1V。
我想问是否可以将此器件的输出电压从5V 调节到5.1V?
精度对于该设计而言不是一个大问题。
我不想为可调版本重做 PCB、因为我已经拥有此设计的器件。

谢谢、
Timo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timo、

    可以调节5V 固定输出电压器件的输出电压、但是、如果您希望将输出电压从5V 调节到5.1V、则需要包含一个电阻分压器。 请遵循数据表中的图32公式、将 Vref 替换为5V、即可获得相应的电阻分压器值。

    请参阅我在下面提供的 E2E 帖子、了解更多信息、谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/917549

    此致、

    Harrison Overrurf