This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:再充电阈值

Guru**** 2527390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904795/bq24105-q1-recharge-threshold

器件型号:BQ24105-Q1

您好、TI 团队

我的客户有疑问。

e2e.ti.com/.../898708

关于上述 URL 中的答案2。

>2. 如果器件降至再充电阈值以下、充电器将返回到流速开始。

此再充电阈值是否意味着 VOREG-VRCH?

对于 VRCH、这意味着在电池电压降至0.1V 之前不会对其进行再充电、因此他们认为过度放电会缩短电池寿命。

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    VRCH 是电池电压必须降至低于稳压电压才能开始充电的值。  这在数据表中称为再充电阈值。 但是、充电点将从 VOREG-VRCH 开始。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    感谢您的回答。

    >但是,充电点将开始是 VOREG-VRCH。

    我不理解上述评论。

    我认为 VOREG-VRCH 相对于 VRCH 而言是一个大电压。

    请提供详细说明。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    VRCH 为每节电池100mV。 如果您的单节电池应用的稳压为4.2V、则重新启动充电的阈值为4.2V 减去100mV 或4.1V

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    感谢您的回答。

    请允许我确认这一点。

    >2. 如果器件降至再充电阈值以下、充电器将返回到流速开始。

    是 VRCH 还是 VOREG-VRCH 充电器返回到流程开始的位置?

    VCH 的电压为0.1V、VOREG-VRCH 的电压为4.1V。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    当电池电压降至 VOREG-VRCH 或4.1V 以下时、它将尝试再次开始充电

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    感谢您的回答。

    >当电池电压降至 VOREG-VRCH 或4.1V 以下时,它将尝试再次开始充电

    这是否意味着返回流动的开始?

    如果这是正确的,是否符合以下“再充电阈值”VOREG-VRCH?

    >2. 如果器件降至再充电阈值以下、充电器将返回到流速开始。

      

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    如流程底部所示、当 VBAT>VRCH 时、充电完成且充电器保持在流程中。 当 VBAT 时

    如果您查看数据表第4页上的电气特性、您将看到 VRCH 被指定为"低于 VOREG "。 该器件不会等待低于100mV 的电压重新开始充电、因为这非常深地进入电池短路条件、每节电池的电压低于2V。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    感谢您的回答。

    很抱歉我不明白。

    当电压低于4.1V 时充电是否意味着它不会回到工作流程图的开头?

    如果正确,则此操作流程图的位置是?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    操作流程图中的最后一个决策块会检查<VRCH (in this case VBAT< 4.1 V). 如果是这种情况、则充电器将指示电池不存在、并按照方框图返回到流程开始。

    谢谢

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    >“操作流程图”中的最后一个决策块检查 VB5035V <VRCH (in this case VBAT< 4.1 V).

    我理解以上您的回答中的以下内容。

    下图中的 VRCH (红色帧)代表4.1V。


    根据您之前的答案、VOREG = 4.2V、VRCH = 0.1V。

    VOREG-VRCH = 4.1V

    当 VBAT 变为小于4.1V 时、它返回到流量的开始位置。

    这种理解是否正确?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    是的、正确。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    感谢您的回答。

    我知道。

    很抱歉、我花了这么长时间才找到它。

     

    此致、

    高志林