This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:VCC 和 GND 之间的阻抗请参阅

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958642/tps3828-impedance-between-vcc-and-gnd-consult

器件型号:TPS3828

大家好、

在这里了解您很高兴。 我的客户想知道 VCC 和 GND 之间的阻抗。 我在我们的数据表中找不到它。 请帮我分享此数据吗? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    VCC 和 GND 之间的有效阻抗将是电源电压除以流入引脚的 ICC 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您在此处的回复。 如果我们不为该器件加电、VCC 和 GND 之间的阻抗是多少? 这是客户所需的数据。 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们没有此数据、但客户可以使用万用表测量 VCC 和 GND 之间的电阻吗?  请让它们移除连接到 VDD 的任何电容器。