This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:连接到 FB 引脚的放大器的电路配置

Guru**** 2532110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908933/tps61087-about-the-circuit-configuration-of-the-amplifier-connected-to-the-fb-pin

器件型号:TPS61087

尊敬的所有人:

我想问 一下连接到 FB 引脚的放大器的电路配置。

在我先前发布的以下主题中、

我们讨论了如何将运算放大器连接到 FB 引脚、如下图所示、并通过放大器输出控制 TPS61087的输出电压。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/892774

此时、我从您那里得到建议、连接到 FB 引脚的运算放大器应采用电压跟随器电路配置、而不是放大器电路配置。
此外、出于上述建议的原因、您在之前的帖子中告诉我、如果没有电压跟随器配置、很难获得目标电压。
我认为很难获得目标电压的原因是、在放大器电路中、决定增益的外部电阻会出现误差、放大器输出中的误差会增加、但是否有其他原因?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    关键原因是它将阻抗从 FB 引脚更改为 GND。 请参阅以下电路:

    因此、实际的 Vout 由 R1和等效电阻 Req 决定。