This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:推荐的输出面板 FET

Guru**** 2545600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958562/bq77915-recommended-output-panel-fet

器件型号:BQ77915

您好!

客户将 BQ77915用于两个 BMS 项目。

* BMS 设置规格

-化学(容量):锂离子(1.9Kw)、磷酸铁锂(2.5Kw)

-电池平衡类型:外部 FET

* 配置电池组

-18650 2500Ah 锂离子电池:4S45P

e2e.ti.com/.../18650H8_2D00_2500mAh-.pdf

LiFePO4 206A:4S

e2e.ti.com/.../EP_2D00_12.88V206Ah.pdf

由于电池容量大、输出端子 FET 的数量增加了。

要提高关断速度、请参阅数据表并添加以下电路。

请推荐可用的'Q9' FET 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    有关  Q9建议的讨论、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua773的第3节。  Q9不需要是高电压或高电流、它将以一些 mA 的电流下拉栅极。  建议使用低 Vgsth、以便在功率 FET 关断后使其导通。 低 Vgsth 通常意味着最大 Vgs 较低、因此 D3是图中的齐纳二极管。 如果 您的 FET 的 Vgs 最大值为20V、则 D3为标准二极管。  可能适合使用 BSS84等通用 P 沟道 FET。 某些电路将使用 PNP 实现此功能、但由于它具有电流增益、因此可能需要较小的 R17、从而产生更大的待机电流。