This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:使用动态输出电压变化和电流限制难以找到稳定的 COMP 网络

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, PMP10594, TLV272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907911/lm5176-difficult-to-find-a-stable-comp-network-to-work-using-dinamic-vout-change-and-current-limit

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: PMP10594TLV272

尊敬的 Sirs:

我写信给您、希望获得帮助、以便找到一种方法来确定连接到 COMP 引脚的最佳补偿网络、从而使 LM5176能够在整个 VIN (10V-30V)和 VOUT (11V-32V)范围内正常工作。

我必须将 LM5176用作12V 和24V 电池的电池充电器、因此我的输入电压可以是10V 到30V、输出电压也是如此、 显然、Vout 会通过调整在 FB 网络上注入电流、我在应用手册 SNVA846 + PMP10594演示板上使用了相同的电流限制方法。 我必须根据应用领域和情况、使用相同的硬件来调整电流限制值和 Vout。

我使用的开关频率约为100kHz (RT 引脚上为82kOhm)、所发生的情况是、在空载时、我可以在体积较大的电容器或功率电感器上听到可闻噪声、在某些负载条件下(5A、10A 等)也是如此。 和 Vout 值组合。 但是、如果我设置的输出电压在空载时不会发出噪声、并且栅极信号稳定、例如输出电压为15V、输入电压为12.3V、那么我可以在任何问题发生时向充电器添加高达750W 的负载、 它可以提高稳定性、并以非常稳定的输出电压提供非常大的功率。

我测试了许多补偿网络值的组合、但我始终存在稳定性问题或一些 Vout-Vin 值、并且在使用 TLV272运算放大器的外部电路限制电流期间也存在这些问题。

由于输入范围为10V 至16V、输出电压为11V 至15V 的简单12V 电池充电器无法饱和、因此我的问题是、它能否在更大的输入电压、输出电压和负载电流范围内稳定工作? 我可以信任这个降压/升压控制器、还是应该为我的项目选择另一个控制器?

您能帮我实现这一目标吗(对我而言)?

提前感谢您!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierannezi:

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5176。

    最好首先使用 LM5176快速入门计算器来帮助计算正确的环路补偿组件。 我的建议是从最坏的工作条件(最小输入电压和输出电压设置为24V)开始。  

    e2e.ti.com/.../snvc208-_2800_1_2900_.zip

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett 先生:

    感谢您的支持、但我只是尝试在快速入门计算器中安装建议的电容和电阻值、但转换器开始运行时不会饱和! 启动后(将 Vin 连接到12V)、它会发出奇怪的声音、我无法调节输出电压(只需通过微调器和与 FB 引脚串联的电阻器)。

    稳定转换器的唯一值组合为:CC2 = 1uF、CC1 = 3.3nF、RC = 22K、而 Cslope = 100pF

    您可以看到、相对于我的快速入门计算 器案例中建议的值、这些值是非常不同的:CC2 = 390pF、CC1 = 2.2nF、RC = 22K、而 Cslope = 820pF、主要是 Cslope、主要是 CC2。

    假设在我的"几乎稳定"设置(CC2 = 1uF、CC1 = 3.3nF、RC = 22K、而 Cslope = 100pF)中、我可以将输出电压固定在14.4V、电源为5A 至40A、而不会出现任何问题、 但是、如果我更改输出电压、有一些值会使转换器在有负载电流或没有负载电流的情况下变得不稳定。

    您是否对我如何找到解决方案有任何想法?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pierannezi、

    您能否发布您正在使用的原理图? 这将有助于我仔细检查补偿值。 输出电压的最大负载电流是多少?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett 先生:

     我可以给您发送原理图的电子邮件地址吗? 由于这是我公司的项目、我不想在论坛上分享、是否有可能?

    非常感谢!

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pierannunzi、

    我已向您发送朋友请求。 一旦您接受、您就可以向我发送包含原理图的直接消息。 这是不会公开共享的原理图。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett 先生:

    我给您发送了一封私人邮件、希望您的 CNA 能帮我解决我的问题。

    提前感谢您。

    最好的爬梯