This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BAT 引脚和 REGSRC 引脚之间的功能差异是多少

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958655/bq76940-what-is-the-function-difference-between-bat-pin-and-regsrc-pin

器件型号:BQ76940

团队、

客户询问 BAT 引脚和 REGSRC 引脚之间的功能差异是什么哪些类型的电源分别来自 BAT 引脚和 REGSRC 引脚?

希望尽快得到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    BAT 和 REGSRC 是 BQ76940上的不同电源引脚。  VC5X 和 VC10X 也是电源引脚。  VC5X、VC10X 和 BAT 是 IC 的电源引脚、包括3节电池组的 ADC 部分。  在引脚功能表中、REGSRC 被描述为"输出 LDO 的输入源"、它为 FET 驱动器、接口信号和 REGOUT 供电。  SCD、OCD 和 CC 的电流监控电路也由 REGOUT 供电。   必须将适当的电源连接到所有电源引脚。