This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:bq24075

Guru**** 2504035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958571/bq24075-bq24075

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ25120A

尊敬的:

我可以在我的设计中使用 BQ24075进行电池充电管理(使用3.7V 电池)。

我对所选的稳压器有一点困惑、请帮助选择合适的稳压器。

我的要求:

输入:2.8 (BATTERY)至5.5 (BQ24075),

所需输出:VOUT = 3.3V、最大电流= 1A。

谢谢、此致、

P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    遗憾的是、BQ24075不支持3.3V OUT。 BQ25120A 可通过 I2C 以最大输出电流(300mA)配置为3.3V 输出。