This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:未连接到 EVM 软件

Guru**** 2390170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO, BQ7718
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958276/bq76952evm-not-connecting-to-the-evm-software

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952BQSTUDIOBQ7718

首次启动 EVM 时、我在 B 和 VC16之间提供了48V 电压。  存在电池仿真器和 I2C 分流器。 保险丝上的红色 LED 闪烁。 软件未检测到 EVM。 可能出错的东西。 我遵循了指南中的步骤。

请建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjan、

    如果保险丝上的红色 LED 闪烁、则可能是部分输入上的 OV 保护器的电压不稳定。  确保 EVM 板下方没有任何导电材料、这可能会造成间歇性接触。  确保电池仿真器分流器就位、请参阅 EVM 用户指南的图2-1。

    即使是 OV、BQ76952也应保持通信。  检查与电路板之间是否存在间歇性连接、例如接线盒中的导线松动、或者是否拧紧导线绝缘层上的螺钉。  但是、我不会期望连接不良会导致间歇性 OV 指示。

    您可以在 BQStudio 中手动选择器件、以检查是否检测到适配器、请参阅图3-2。

    您可以检查 BAT 测试点的电压、请参阅电路板图、在电源应用后、通过观察唤醒开关上方的 TP10 REG18上的大约1.8V 来检查部件是否导通。  如果存在 BAT 电压且 REG18不存在、请尝试唤醒开关。   

    如果存在电压并且 BQStudio 中显示了接口、但该器件不工作、请检查分流器连接或电路板上是否存在松动的分流器。  确保表面贴装管座未从电路板上松脱、以免损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    正如您说过的、我仔细检查了 EVM 上的分流器、它们对我来说看起来很好。 REG18上的电压读为1.2V。

    问题是 EVM 不与 BQStudio 通信。 在 Studio 中未检测到它、如果我手动选择器件并继续、则软件正在关闭。

    哪里出了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjan、

    电路板似乎已损坏。 您可以检查输入端子块上电池仿真器电阻器的电源和电压分布。 红色保险丝指示灯可能来自检测到高电芯电压的 BQ7718之一、这不是您的电压描述以及所有电芯仿真器分流器均已安装的外观所预期的。 您可以查看 EVM 用户指南中的原理图、了解激活保险丝 LED 的是什么。

    REG18上的1.2V 异常。  BQ76952还可以激活保险丝、不知道它是否可以在如此低的电压下激活。

    如果没有机械损坏、某些过压可能会导致电子损坏。