This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736-Q1:TPS73601QDBVRQ1 -电源 COMS 传感器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS736-Q1, TPS736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909005/tps736-q1-tps73601qdbvrq1-supply-coms-sensor

器件型号:TPS736-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS736

您好!

TPS736-Q1使用可调节输出、TPS73601QDBVRQ1、它为  COMS 传感器供电、 输入3.3V、输出1.8V&2.8V、 应用为 ADAS 摄像头

现在、当 COMS 传感器处于强光条件下时、无法启动输出2.8V、大于2000流明、 但可以启动1.8V。

当光线<2000流明(COMS 传感器)时、可启动2.8V。  

但是、将 TPS73601QDBVRQ1更改为 TLV73328PQDBVRQ1 (固定输出)、光照大于2000流明(COMS 传感器)、2.8V 可启动、

原因可能是什么

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    您能否共享2.8V 电源轨的负载电流?  固定版本是否能够长时间保持 Light>2000流明条件?

    我想知道您遇到了热关断问题。

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    2.8V 电源轨,电流 为50mA-100mA,未测试高电流。

    TLV73328PQDBVRQ1 (300mA)、TPS73601QDBVRQ1 (400mA)

    启动?TPS73601启动时间为800us、 TLV73328 启动时间为10us、  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    您在使用 TPS736时看到的是其受控输出压摆率:

    TLV733是一款无电容 LDO、与 TPS736没有相同的启动控制。 因此、TLV733将开始以比 TPS736快得多的速度调节 VOUT。

    这是否有助于澄清您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢!