请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ATL431 主题中讨论的其他器件:TL431、
如果限流电阻器(数据表中的 RSUP)与阳极串联、则 ATL431A 未加密 PSpice 瞬态模型(修订版 B) SLVMBJ2B.ZIP 不起作用。 例如、在20伏电源下、RSUP=1K、R1=357K 和 R2=100K 阴极和阳极之间的调节电压为11.449伏、RSUP 与20V 电源串联、但与电路接地串联时仅为1.936V。 相比之下、TL431型号可通过任一方式正常工作。