This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于编程要求

Guru**** 2532370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958786/bq25703a-regarding-the-programming-with-the-requirements

器件型号:BQ25703A

您好、先生/女士

我的充电器应在以下条件下工作  

输入电压:15V

输入电流:2.4A

输出电压:12V

输出电流:1.2A

我的充电器在没有系统的情况下工作、这是因为它应该只为电池充电...

我应该设置哪些寄存器、以便它能提供准确的输出、请帮助我处理这些我尝试过不同的电路板并烧坏了7个 IC、请回复这个主题。。。。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

      IC 是如何损坏的? 这些是正常的测试条件、因此我倾向于认为布局或测试设置是问题所在。 您是否能够隔离损坏? 部件损坏在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    在转储后、regn 引脚将变为0.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

      REGN 用于驱动开关 FET、因此您不会看到任何开关。 布局或测试设置有问题。 如果使用 EVM、您将观察到正常运行条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我可否分享我的原理图  

    此外、regn 引脚 SIR 在其中一个电路板中提供6V 电压、但输出为13.4v、这是不需要的、并且 MOS 不切换 SIR ...

    请向我发送您的邮件先生、我处于危急情况、请帮我解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

     我接受了 E2E 朋友的请求。 您可以通过此处私下给我留言。