This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210EVM:输出电压峰峰值

Guru**** 2815265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210EVM, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958774/tps40210evm-vout-peak-to-peak

器件型号:TPS40210EVM
主题中讨论的其他器件: TPS40210

您好!

我在 TPS40210EVM 上遇到了一些问题。 我使用了原评估板(输入电压:8V - 14V /输出电压:24V/Iout:2A)。

我测量了输出电压及其纹波、这似乎是一个问题。 您可以在下面的图片中看到测量值。

纹波超过2Vpp。 我测量的是输出电压(J2)、而不是测试点。 根据数据表、纹波应约为500mVpp。

 

纹波会产生不应该存在的辐射。 我可以采取什么措施来减少纹波?

我在输出端尝试了不同的电容器、但它不能很好地工作。

是否有简单的方法来更改 FB 或 COMP 以减少纹波?

如果我为 TPS40210使用 WEBENCH 电源设计器、则该原理图与数据表中描述的不同。

数据 WEBENCH (输入电压8-14V/输出 电压24V/输出 电流2A)

有人能帮我吗?

弗雷德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    第二次测量中的纹波低于500mV。

    除了纹波之外、每个电源都会产生一个很难测量的高频噪声。 请查看此技术文章:  

    您是否可能使用本文中介绍的第一种测量方法(噪声主要是由测量寄生效应引起的)? 如果是这种情况、请尝试使用最小环路的方法2、并在输出电容器处进行测量。