This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610-Q1:Webench 中的2MHz 配置

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610, LMR23610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958305/lmr23610-q1-2mhz-configuration-in-webench

器件型号:LMR23610-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR23610

大家好、团队、
客户需要进行以下配置、但似乎无法使用 webench 执行此操作

我尝试使用 Webench 电源设计器来优化 LMR23610设计。 遗憾的是、我发现无法在同步频率高于400kHz 的情况下使用此器件。

 

根据数据表、应使用30%至50%的 K_ind 计算电感器。 在 Webench 中、可以选择0到200%之间的值。 100%值是多少? 它是最大电流吗? 在 Webench 中、我没有得到100%和200%之间的任何差异。

 

我想使用具有以下参数的 DC/DC:

- Vout = 5.0V

- Vin = 5.7至18V

- Iout = 0.5A

环境温度-40°C。+85°C

- Cout:4x10µF μ F

-输出电压:1x15µH Ω;834m Ω DCR

 

输出电容器和电感器的值小于 Webench 建议中的值。 请检查是否可以使用此值安全操作器件、或附加了哪些限制。

 

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    K 是电感器电流纹波系数、因此 K = 100%的值表示电感器电流纹波峰峰值等于所需的平均电流、在本例中为0.5Apk_pk。 因此、峰值电感器电流 将为 0.75A、而最小电感器电流将为0.25A。

    您需要的同步是什么。 频率?

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、
    感谢您的首次反馈。 实际上、无法在 Webench 中将 LMR232610配置为2MHz。

    BR Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    是的、您答对了、LMR23610无法在 Webench 中配置2MHz、因为它只是一个400kHz 的器件。

    但是、LMR23610-Q1能够以2.2MHz 的频率进行开关、但输入电压=5.7V 和输出电压=5V 时不能进行开关、因为这会超出器件的最短关断时间限制。

    其他一些可满足给定设计参数的器件包括:LMR50410Y-Q1、LMR16006Y。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/select

    此致、

    Harrison Overrurf