This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508640的 PVINx

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909622/tps650864-pvinx-for-tps6508640

器件型号:TPS650864

你(们)好

我对 TPS6508640的 PVINx 有疑问。

通常、PVINx 应连接到 V5ANA。

在 TPS6508640示例中、PVIN3-5由 BUCK1 (3.3V)供电。

关于 TPS6508640设计、PVIN3、4、5可由 BUCK1提供?

e2e.ti.com/.../e2e_5F00_0529.xlsx

贝斯特雷加兹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 V5ANA 由 BUCK1供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢你的答复。

    1。

    >只要 BUCK1提供 V5ANA。

    如果 V5ANA 由 BUCK1供电、则 PVIN3-5可连接到 BUCK1、如图6-3所示。 正确吗?
    (可以允许 V5ANA = BUCK1 (3.3V)= PVIN3-5?)

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_0529v2.xlsx

    2.

    在第7.4章中、注意事项如下。

    -不要将 V5ANA 电源输入连接至 PVINx 以外的其它电源。 不匹配
    导致基准电路调节不正确。

    图6-3显示了为外设提供的 BUCK1。  
    在图6-3的情况下、是否可以向 V5ANA 和 PVIN3-5提供 BUCK1输出?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请遵循数据表。