This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:EN 开关规格

Guru**** 2525640 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958484/lmr16030-en-switching-spec

器件型号:LMR16030

大家好、

我们是否具有 LMR16030使能(EN)功能的导通和关断时间的特性?  


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    当输入电压 Vin 超过4V 并且 EN 引脚电压超过1.2V (典型值)的阈值时、EN 特性被激活、当满足这两个条件时、此器件被认为已启用并且内部电路开始将输出调节至所需的设定点。

    数据表的图23显示、为了响应 EN 电压超过1.2V 阈值、器件大约需要0.8ms 的输出电压达到其最终值的10%。

    我不知道任何有关 EN 特性关断时间的信息、可以选择使用产品文件夹中提供的仿真文件来模拟 LMR16030的开通和关断时间。 最佳选择是 使用 EVM 测试导通和关断。

    此致、

    Harrison Overrurf