This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:SW 电压波形行为

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958743/tlv62130-sw-voltage-waveform-behavior

器件型号:TLV62130

您好!

I A 设计、TLV62130用于创建3.2V 电压电源。

在运行期间、探测 SW 引脚会看到下面的波形。

我想知道为什么在方波脉冲之前有这个正弦波形。  

有什么想法吗?  

此致、

斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、

    在我看来、您的设计正在"省电模式" (非连续模式)下运行、您在上面的 SW 引脚上看到的正弦波是预期的行为、因为当电感器电流降至零时、内部低侧 FET 被禁用。

    尽管占空比小于您的设计中的占空比、但您可以在数据表的图35中看到这种相同的行为。

    此致、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mat、您好!

    感谢 Matt 的回答。

    我将添加一个负载、尝试退出省电模式。

    此致、

    斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、

    请注意、直流/直流稳压器在非连续模式下运行通常不会出现问题。  该器件经过专门设计、可在此模式下运行、从而在轻负载下最大限度地提高效率。  不过、有些应用可能会出现与省电模式对应的频率变化问题。

    因此、如果您确实需要使器件不连续运行、您也可以尝试增大电感值、因为当输出负载电流降至电感纹波电流的1/2以下时、会发生向省电模式的转换。

    此致、

    -Matt