This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610985:TPS610985 +超级电容器

Guru**** 2503415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610985, TPS61098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904123/tps610985-tps610985-supercap

器件型号:TPS610985
主题中讨论的其他器件: TPS61098

您好!

我们在器件中使用 TPS610985、并将与升压转换器 TPS610985并联的1F 超级电容器用作输出电容器、以处理 RF 传输的高负载。 我们的器件主电源是碱性原电池、无法处理 NB-IoT 模块的射频负载传输。 因此、我们在设计中添加了升压转换器和超级电容器、以最大限度地提高电池的能量。  

输出电容值是否有上限? 此外、您是否建议在升压转换器之前或之后放置超级电容器、哪种方法更高效?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naig:

    电池的电流容量是多少? 大电流时会下降很多吗?

    我可以知道您的负载情况吗? 脉冲会有多长时间、负载脉冲的宽度如何?

    对于超级电容器、我恐怕启动需要很长时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naig:

    只要您没有听到您的声音、我就认为问题已经解决了。 我将关闭此帖子。 如果您还有其他问题、请在下面回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我们在 TPS61098的输入电压下不使用 Rin=400R、结果会是什么? 是否真的有必要? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naig:

    Ω μF 线路瞬变的应用、必须使用由400电阻器和0.1 μ F 电容器组成的输入滤波器、如数据表图57所示、以避免干扰内部直通阈值比较电路。

    我不确定您的输入电源是否始终干净、稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的输入电源是+3V 碱性电池。 整个系统由升压转换器供电。 因此、只有 升压转换器连接到主输入电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naig:

    如果只是电池、我建议您保持400Ω μ A、以避免负载瞬态或纹波引起的意外影响。