This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于此 IC 的编程部分

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958775/bq25703a-regarding-the-programming-part-of-this-ic

器件型号:BQ25703A

尊敬的先生/女士:

我在没有任何流程的情况下,采用了正常的寄存器写入方法 我可以看到写入的值,但我没有得到写入的输出,即使是 mos 也没有切换(我的电路没有任何系统,它只用于为电池充电,(在这种情况下) 我应该保持的最小系统电压应该是多少, 在电路中,sys 引脚连接到 BATFET 的源端()。

我还应该遵循哪些其他条件、请回答我需要回答的问题、请务必紧急...

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

       您是否禁用了看门狗计时器? 读取 ChargeStatus 寄存器以了解指示的任何故障、因为这将禁用转换器。  当电池低于最小系统电压设置时、BATFET 以线性模式(LDO 模式)运行。 当电池电压上升到高于最小系统电压时、BATFET 在充电或补充模式下完全导通、系统和电池之间的电压差为 BATFET 的 VDS。 BATFET 关断(无充电或无补充电流)时、系统电压调节为高于电池电压160mV。

    如果不需要线性模式来实现安全充电、请将 VSYSMIN 设置为较低值、以确保通过 CC 阶段的满充电电流。