This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:如果降低 L 和增加 C、保持 L*C 不变、会发生什么情况

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958501/bq24725a-what-would-happen-if-lower-l-and-increase-c-maintaining-l-c-is-fixed

器件型号:BQ24725A

团队、

客户希望在输出电压接近输入电压时避免100%占空比、并且他们想知道 如果降低 L 和增加 C、保持 L*C 是固定的、会发生什么情况?

希望得到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    在连续导通模式下、更改 L 不会影响占空比= Vo/Vin = Vbat/Vcc、除非您将其降低得太低、以至于即使在重负载下也会强制采用非连续模式、我不建议这样做。

    以下链接中的文章介绍了如何使用设置的 VBAT、ICHRG 和 FET 电阻计算给定降压充电器的最小输入电压。  它 适用于所有集成 FET 的充电器、但如果您 RIN+RBFET 包含外部输入 FET RDSon 值、它应适用于 BQ24725A。  然后、当 VBUS 接近 VBATREG 时、您可能能够降低 ICHG、从而不会进入最大占空比。

    此致、

    Jeff