This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR36506:Webench 设计更新在0.130A 时失败

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958365/webench-tools-lmr36506-webench-design-update-failed-at-0-130a

器件型号:LMR36506

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

客户在将工作电流更改为0.130A 时遇到 LMR36506 Webench 设计问题:

当工作电流降至0.130A 时、Webench 会标记一个错误"设计更新失败。 由于相位裕度小于35或大于120、此设计不稳定。"

请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我相信这里发生的情况是、由于您最初为 Iout 最大值输入了0.14A、因此 Webench 将根据 Iout 的这个值计算电感电流纹波。 因此、如果 Webench 在 Iout=0.14A 的40%时计算电感电流纹波、那么该值对于器件的内部斜率补偿而言可能太小、从而导致 Webench 认为设计不稳定。

    我建议根据 Iout=0.6A 选择电感器、然后使用 Iout=0.13A 进行仿真。 下面我附上了我的设计、尝试一下、并告诉我这是否会给您带来相同的错误。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=90AA71314FA08BAD

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    有道理。

    此致、
    标记