This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041:适用于低电流应用的 TPS61041。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, TPS61041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909434/tps61041-tps61041-for-low-current-application

器件型号:TPS61041
主题中讨论的其他器件:TLV61046A

大家好、

我的一位客户正在考虑 将 TPS61041 或 TLV61046A 用于3.3V 至12V/100uA-1mA 转换。   TPS61041具有更低的 IQ、但数据表中没有100uA 输出的测试数据、该器件能否在更低的电流下提供更好的稳定性。  TLV61046A 数据表具有100uA 输出电流的测试数据、但 Iq 更高。

您能不能就您的评论提供帮助、并为此应用推荐合适的器件。  

此致 Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    您可以选择 TPS61041。 它在负载电流为100uA 时可以保持稳定。